This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:_fault 引脚在低温下的毛刺脉冲

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622808/tps1htc30-q1-_fault-pin-glitching-at-low-temperature

器件型号: TPS1HTC30-Q1

我 在特定条件下看到器件型号 TPS1HTC30-Q1 的_FAULT 引脚存在一些奇数行为。 首先、以下是产品中的器件配置:
  • 输入电压范围 16.0VDC 至 32VDC(标称值为 28VDC)
  • ILIM 电阻器 33.2k 至电路常见(3A 标称电流限制)
  • SNS 电阻器 1k Ω 到电路通用(未连接到其他电路)
  • DIAG_EN 通过 10k 电阻拉至 3.3V
  • 锁存器通过 10k 电阻器上拉至通用电路
  • _fault 通过 10k 电阻器拉至 3.3V
  • EN 通过 10k 电阻器推挽输出驱动为高电平 (3.3V)
我看到的奇数行为发生在低温 (–40°C) 和低输入电压(低于~18VDC)下。 在这些条件下、当输出短路时、每当芯片退出热关断并重试启用输出时、_FAULT 引脚都会表现出正向干扰(宽度~1.3us)。 最终,几秒钟后,这种行为消失(干扰停止),但我想知道这些干扰的性质开始,因为它导致我们的一些测试失败。 在数据表中、根据我的配置、一旦器件进入热关断状态、_FAULT 引脚应该保持低电平、即使内核温度低于最大值减去迟滞电平并且输出重试(并进入电流限制状态)也是如此。
您能解释一下这种行为吗? 请参阅随附的屏幕截图:通道 1 是发生输出短路时的电流;通道 2 是_FAULT 引脚电压。  
 
TPS1HTC30-Q1_Short_1.png
TPS1HTC30-Q1_Short_2.png
 
我还发现、在上述条件下、我引入的“短路“信号中增加电感会在_fault 引脚上可靠地产生这些干扰、在某些情况下会无限期地产生这些干扰。 脉冲宽度也会增加。 我不会通过讨论我为什么会发生这种情况的理论来引导证人。 任何帮助都将非常感谢!
 
TPS1HTC30-Q1_Short_3.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    ILL 内部讨论此问题、并尽快获得答案

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我还在努力获得一个答案、我应该在本周结束时获得一个答案

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    之所以会发生这种行为、是因为当器件重试时、它将再次将 FAULT 设置为高电平、直到再次发生故障、因为故障会立即恢复其关断、因为电感器会在导通期间减慢 di/dt、器件所需的时间将变慢、并且需要更多的时间才能达到 ILIM。

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格