Other Parts Discussed in Thread: LM27761
器件型号: LM27761
本问题与 LM27761DSGR 有关。
请参阅随附的片段、了解我们在原理图和布局中的实现

我们分两批构建了 7 块这些电路板。 第一批处理都正确显示了 Vout 测量值–1.5V、这是在 R1 = 22.9k 且 R2 = 100k 的情况下的预期结果。 第二批产品的 Vout 测量值均为–2.1V、这是预料之中的、因为电路板之间存在变化。
我发现两个批次之间的唯一区别是 LM27761 上的封装代码在两个批次中是不同的。
第一批产品的代码是:ZGLI 57I CNTY
第二批产品为:ZGLI 59I CE46
我知道 www.ti.com/.../lm27761.pdf (附录 — 第 1 页)讨论了封装信息、表明不应有明显的差异。 但是、由于构建或原理图中没有其他差异、我很难理解为什么第一批 Vout 为–1.5V、而第二批 Vout 为–2.1V。 请帮助我理解!