This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:主从配置

Guru**** 2813475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625711/tps61196-master-slave-configuration

器件型号: TPS61196

尊敬的团队:

我们的应用要求我们使用多达 12 个灯串的主从配置。  我的问题是、主灯串和从灯串可以在不同的电流设置(不同的 ISET 电阻器)和独立的 PWM 下运行吗?  

我们正在寻找一个示例、即总共运行 8 个 LED 灯串、其中主 IC 上的 200mA 处有 4 个 LED 灯串、从 IC 上的 60mA 处有 4 个 LED 灯串、并将 PWM 用作“启用“。 这是可行的。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    这里的 LED 配置是什么? 您能帮助澄清一下吗?

    基本上、它支持主器件和从器件(作为电流阱)、如 DS 图 22 所示、而请注意 从器件的 OVP 引脚电压必须比主器件 OVP 引脚处的电压高 3%、并且余量差异可能会导致此处出现热问题、您可以添加与 LED 串联的电阻器来平衡差异。