This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023 升压故障–原理图和布局审查请求

Guru**** 2846680 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626052/tps61023-tps61023-boost-failure-schematic-and-layout-review-request

器件型号: TPS61023
主题中讨论的其他器件: BQ25170J

您好:

我们正在开发一款尺寸非常严格的新产品。 该系统可以通过 LiPo 电池或 USB 供电。

为了管理电池充电、我们使用 BQ25170J 、它工作正常。 才能保持稳定 5V 直流母线 、我们使用的是 TPS61023 升压转换器

在原型验证过程中、我们观察到以下行为:

系统最初按预期工作。 例如、在最新的测试中、它大约正常运行 一小时 包括在负载下以及在两者之间改变输入电压的情况下 3V 和 5V 、包括传入和传出的转换 直通模式

不过、一段时间后(在最新的情况下,在升压时 3V 输入到 5V 输出 )、 TPS61023DRLR 停止调节 并且它的输出电压变为约等于输入电压、实际上就像它一直处于连续状态一样 直通模式

发生该情况后、器件不会恢复正常运行。 恢复正确行为的唯一方法是 用新器件替换 TPS61023

目前、我们不确定导致此问题的原因。 由于封装尺寸非常小且 PCB 布局紧凑、因此我们也很难进行调试。

作为起点、您能回顾一下我们的 和 PCB 布局的起点 以检查是否存在任何设计问题?

image.png

image.png
提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Manuel、ñ o

    请耐心等待、让我们下周回答。