This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:将升压转换器与 TPS92520-Q1 一起设置为菊花链配置中的 CV 模式

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92520-Q1, TPS92682-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626041/tps92682-q1-set-boost-converter-in-cv-mode-in-daisy-chain-configuration-together-with-tps92520-q1

器件型号: TPS92682-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92520-Q1

您好:

我正在开发一个 IC、该器件将 TPS92682-Q1 降压转换器和一个 TPS92520-Q1 升压转换器(用于 CV 模式)通过 SPI 在菊花链配置中连接在一起。 首先是降压转换器、之后是升压转换器。  

我的代码设置不适用于此设计、我将向您展示我正在做的事情、也许问题出在这里:

  • 第一步是将 12V 连接到 IC
  • 此后、我复位降压转换器并设置所需的电流+ PWM
  • 第三步是复位和配置升压转换器。 我将发送以下消息(从 TPS92682-Q1 数据表中提取):

1 000000 1 10110000 #EN

1 000001 1 01100011 #CFG1

1 000110 0 11111111 #softstart

1 000111 1 11011000 #CH1IADJ <<50V>>

1 001011 1 00000011 #CH1PWMH

1 001010 0 11111111 #CH1PWML

1 001101 1 00000011 #CH2PWMH

1 001100 0 11111111 #CH2PWML

1 001110 1 11111111 #ILIM

1 010110 1 0010001 #OV x1.025  

0 010001 1 00000000 #FLT1

0 010001 1 00000000 #FLT1

0 010010 1 00000000 #FLT2

0 010010 1 00000000 #FLT2

1 000000 1 10110011 #EN

0 010001 1 00000000 #FLT1

0 010001 1 00000000 #FLT1

0 010010 1 00000000 #FLT2

0 010010 1 00000000 #FLT2

  • 要将所有消息通过降压转换器推送到升压转换器、我将在为升压转换器发送一条消息后发送通道停用消息
  • 用户指南 TPS92682 帧定义和示例告诉我发送 0x23 0x00 和 0x25 0x00 来初始化器件、但我在原始数据表中找不到这种信息。 这是否必要?
  • 此外、降压转换器是否需要连接到 50V、才能处理任何 SPI 消息?  

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:  
     
    为了更有效地帮助您、我需要一个原理图和波形。 请发送电子邮件给我和 Francis d-louis@ti.com 和 Francis Houde 

    以下是我们需要的内容:


    和 PCB 布局的起点。


    输入/输出要求、例如 Vin min 到 max、Vled min 到 max、Iled min 到 max、调光 PWM 类型、并联 FET 或模拟调光、以及调光频率和占空比范围以及开关频率

    以下波形:


    电感器电流
    开关节点电压
    输入电压
    输出电压



    这是您的示波器截图应该是的样子、通道在图片中标记、我需要相同的时间分段:




    此致、
    Daniel Louis