This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:意外行为

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625079/bq25820evm-unexpected-behavior

器件型号: BQ25820EVM

您好:  

我正在尝试使用 BQ25820EVM 为 1S 3.8V 超级电容器充电。  

我将 Rtop 设置为 150k Ω、并将 2.7V 电池连接到充电器。  

我可以从 ADC 中看到:VBAT = 2.7V、VFB = 1.1V、VSYS = 2.5V、但充电器仍处于“未充电“模式、我没有看到任何故障标志。

不充电是否有原因? 我必须错过了规范中的一些内容。

非常感谢、

祝您愉快!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您能提供寄存器转储吗?

    输入电压是多少?

    该器件是直接电源路径。 如果 VSYS 为 2.5V、则存在两个潜在的原因、要么适配器也是 2.5V(因为它是仅降压充电器,这将不起作用)、要么器件未检测到有效的适配器、电池正在为 VSYS 供电。

    这可以通过检查 BATFET 是导通还是 ACFET 导通来确定。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:  

    感谢您的回答。 我通过 12V 实验 Alim 为电路板供电、ACFET 导通。

    我现在无法加入我的消息,但我会尽快发送寄存器转储。


    此致、  

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    ACFETS 是否损坏?

     如果 ACFET 不阻止输入、则 VSYS 应为 2.5V、VIN 为 12V 没有意义。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:  

    我测试了 ACFET、看起来很好。 然而、当 Q5 栅极上电时仅为 2.5V、而根据 SFET 文档、该值应该为 4.5V+。   

    谨致问候;

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    请提供寄存器转储。

    您是否尝试过使用更高的输入电压?

     输入电源是否具有电流限制?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    是的、我尝试使用高达 20V 的电压和 5A 的电流限制。

    这里是寄存器。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Pierre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我将 Rtop 设置为 150k Ω、并将 2.7V 电池连接到充电器。  [/报价]

    您是否修改了 EVM 上的任何其他内容?

    您能给我发送一张设置图片吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:  

    我没有在 EVM 上进行任何其他修改。  

    我刚刚收到一个新的 EVM(我的时间紧迫)、它在相同的设置下运行良好。

    此致、  

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我没有修改 EVM 上的任何其他内容。  
    我将 Rtop 设置为 150k Ω 并将 2.7V 电池连接到充电器。  [/报价]

    如果 Rtop (R28) 是您所做的唯一更改并且 R64 保持不变、则充电调节电压将~18.5V、这个值太高了、因为输入只有 12V。