This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-N:LP2980 — 提供哪个版本?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626225/lp2980-n-lp2980---which-version-is-supplied

器件型号: LP2980-N

我们一直使用 LP2980IM533 15 年。 但是、与旧芯片相比、最新设计版本似乎具有不同的输出电容器 ESR 要求。

旧芯片 ESR 为 20m Ω 至 20 Ω。 新版本 ESR 为 0 至 1 欧姆、似乎专为低 ESR 陶瓷电容器而设计。

我们的设计使用一个钽电容器、ESR 为 3 欧姆。

我们如何确保我们购买传统芯片?

订购数据似乎没有任何变化来区分器件的两个不兼容版本。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、由于我们所有的芯片都已更新、旧版芯片正在逐步淘汰。 因此、我们无法专门订购传统芯片、因为它们的供应有限。 订购  LP2980IM533 时 、您可能会收到新芯片或旧芯片。 为了说明您收到了哪个器件、我将器件命名规则表附加到此帖子。 CSO 代码列出了制造的晶圆制造厂。 如果该代码列出“RFB",“,则、则表示它是新芯片。

    如果可能、我建议修改您的设计、使其包含一个与钽并联的陶瓷电容器、因为较低的 ESR 应该能使新旧器件保持稳定。  

    此致、

    亚丁