请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP2980-N
我们一直使用 LP2980IM533 15 年。 但是、与旧芯片相比、最新设计版本似乎具有不同的输出电容器 ESR 要求。
旧芯片 ESR 为 20m Ω 至 20 Ω。 新版本 ESR 为 0 至 1 欧姆、似乎专为低 ESR 陶瓷电容器而设计。
我们的设计使用一个钽电容器、ESR 为 3 欧姆。
我们如何确保我们购买传统芯片?
订购数据似乎没有任何变化来区分器件的两个不兼容版本。