This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:更改了旧芯片的最小 Vin 范围:# 20260115003.0

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625523/lp2985-n-min-vin-range-of-legacy-chip-has-been-changed-20260115003-0

器件型号: LP2985-N

您好的团队、

客户注意到、旧芯片的最小 Vin 范围已从 2.2V (SNVS018AA) 更改为 3.1V (SNVS018AB)。

  1. 为什么旧芯片的最小 Vin 现在发生了变化?
  2. 何时应用此更改?
  3. 对旧芯片使用 Vin:2.2V –3.1V 范围有什么问题?

此致、

Shota Mago

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    我们在内部进行研究。 找到更多信息后、我会尽快回复您。

    谢谢、

    亚丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您有任何更新吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、  
    我刚刚得到了这方面的更新。 数据表的最新版本是正确的。 在较旧的数据表(在我们使用新芯片更新器件之前)上、最小输入电源电压范围正确列为 3.1V。 在新数据表中(当我们更新以包含有关新芯片和旧芯片的信息时)、最小输入电源电压范围意外更改为 2.2V。 这不正确。 该值已在数据表的最新版本中进行了更新、现在正确列为 3.1V。  

    至于芯片的行为、我对大家不确定、因为我们不会将数据表征为低于最小输入电压。  

    如果有用、我附上了旧的数据表、其中仅包含旧芯片的数据。

    此致、

    亚丁

     e2e.ti.com/.../snvs018y.pdf