请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP2985-N
您好的团队、
客户注意到、旧芯片的最小 Vin 范围已从 2.2V (SNVS018AA) 更改为 3.1V (SNVS018AB)。
- 为什么旧芯片的最小 Vin 现在发生了变化?
- 何时应用此更改?
- 对旧芯片使用 Vin:2.2V –3.1V 范围有什么问题?
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LP2985-N
您好的团队、
客户注意到、旧芯片的最小 Vin 范围已从 2.2V (SNVS018AA) 更改为 3.1V (SNVS018AB)。
此致、
Shota Mago
嗨、Shota、
我刚刚得到了这方面的更新。 数据表的最新版本是正确的。 在较旧的数据表(在我们使用新芯片更新器件之前)上、最小输入电源电压范围正确列为 3.1V。 在新数据表中(当我们更新以包含有关新芯片和旧芯片的信息时)、最小输入电源电压范围意外更改为 2.2V。 这不正确。 该值已在数据表的最新版本中进行了更新、现在正确列为 3.1V。
至于芯片的行为、我对大家不确定、因为我们不会将数据表征为低于最小输入电压。
如果有用、我附上了旧的数据表、其中仅包含旧芯片的数据。
此致、
亚丁