Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
器件型号: TPS25751
您好、
我正在使用 TPS25751 在配置为 Try.SRC(客户端要求)的 DRP 中进行设计、该应用具有以下架构:

但当我失去 12V 电压时、还需要有一个不间断的电源、以便 TPS 可以切换为受电方。
我正在考虑此解决方案:

但如果可能,这一个看起来更好:

顺便说一句,我不知道 CC 线路上的负化将花费多少时间,所以这可能是限制因素。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Thomas、
感谢您在 E2E 上联系我们。
我知道此应用需要 TPS25751 作为 DRP。 我可以弄清楚 USB-C 连接器和 MCU(我假设通过 I2C 进行的通信)将如何与 PD 控制器交互、但我不清楚 直流/直流转换器到 PD 控制器所需的连接。
谢谢您、
Katilynn
您好 Thomas、
谢谢你的耐心,我回来给你。 我查看了您发送的更新后的方框图、发现了以下内容:


总之、如果器件处于电池无电模式、则 PD 控制器只能充当受电方。 计划如何为 VIN_3V3 供电?
谢谢您、
Katilynn