Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C
器件型号: BQ51013C
您好:
在 IC BQ51013C 数据表中、图 8-11 显示了连接的 47nF 电容器。 但是、上面的文本提到 22nF。 此外、评估板连接了 22nF 电容器。 图是否不正确、或者我应该将哪些电容器连接到 COMM 引脚?
IC 是否有任何计算工具? 例如、计算谐振电路?
此致 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、John
先从下一个开始
ROS = 20kΩ
Rfod = 220Ω
RLIM = 100Ω
音频正常吗? -- 是、从一组良好的值开始
数据表第 9.2.1.2.6 节中规定、计算 FOD 检测需要使用工具。 很遗憾、我找不到、这就是我提出问题的原因。
抱歉、FOD 计算工具将需要 Avid FOD 发送器、该发送器不再可用。
如果需要 Qi 认证、我们有几种 FOD 校准选项。