Other Parts Discussed in Thread: TPS62801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62801
大家好、
在生产测试中、如果未提供 VIN、我的客户会从测试系统在 TPS62801 的输出端提供电压 (0.9V)。 0.9V 对应于我们设计中由外部电阻器(15.4k Ω)设置的输出电压。
他们担心如果器件暴露在这些条件下、是否可能损坏器件。 我们应用中的 EN 引脚将连接到 VIN。 他们想知道他们是否需要将其与 VIN 分开控制、并设想由生产测试系统控制的模块针脚、例如将其拉至 GND。
能否请您对此申请发表评论?
谢谢、
Daria