This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:应用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626043/tps62801-application

器件型号: TPS62801

大家好、

在生产测试中、如果未提供 VIN、我的客户会从测试系统在 TPS62801 的输出端提供电压 (0.9V)。 0.9V 对应于我们设计中由外部电阻器(15.4k Ω)设置的输出电压。

他们担心如果器件暴露在这些条件下、是否可能损坏器件。 我们应用中的 EN 引脚将连接到 VIN。 他们想知道他们是否需要将其与 VIN 分开控制、并设想由生产测试系统控制的模块针脚、例如将其拉至 GND。

能否请您对此申请发表评论?

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    根据数据表、没有 Vin 时 SW 引脚上的电压限制为 0.3V。 但我将讨论这个问题的设计、并提供有关星期一的反馈。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara:

    设计确认了 数据表中写入的相同内容。

    此致、
    SEPP