This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:查询 OUTA–VSSA (UCC20520DWR) 上–5V/10ns 负瞬态的容差

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626368/ucc20520-inquiry-about-tolerance-of-5-v-10-ns-negative-transient-on-outa-vssa-ucc20520dwr

部件号: UCC20520

您好的团队、

我使用的是 UCC20520DWR 栅极驱动器、我想确认输出端允许的负瞬态电压。
在测量 OUTA-VSSA 节点期间、我观察到大概为的负电压尖峰 –5V、持续约 10ns 又了解了 发送到 DOUT 上 OUTA 输出中。
您能否澄清以下几点?
  1. 在绝对最大额定值和器件可靠性方面、OUTA 是否可以接受持续约 10ns 的–5V 瞬态?
  2. 如果不可接受、OUTA–VSSA 允许达到多大的负瞬态电平(幅度和持续时间)?
  3. 是否建议使用特定的保护元件(例如肖特基二极管钳位)或布局/驱动强度调整来抑制这种负偏移?
测量详细信息:
  • 通道:OUTA–VSSA
  • 负瞬态:约–5V、持续时间约为 10ns
  • 发生在上升沿
  • 负载:MOSFET GATE(标准 GATE 环路)
  • 如有必要、可调整栅极电阻和布局
非常感谢您提供有关安全操作限制和建议的缓解方法的指导。
 
此致、
Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您联系我们。 我们的专家明天将与您联系。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    根据所探测的位置、您可能会因寄生电感而看到振铃增加。 直接在引脚上探测将为输出振铃提供理想的波形、但由于封装寄生电感、仍会有一些振铃。

    如果您看到的–5V 瞬态持续时间仅为 10ns 或更短、则这个问题应该不会太大。 我们为器件指定的–2V 电压持续 200ns、在小于 100ns 的时间内、假设的电压耐受能力会更高。

    此致、

    Will