请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UCC20520
您好的团队、
我使用的是 UCC20520DWR 栅极驱动器、我想确认输出端允许的负瞬态电压。
在测量 OUTA-VSSA 节点期间、我观察到大概为的负电压尖峰 –5V、持续约 10ns 又了解了 发送到 DOUT 上 OUTA 输出中。
您能否澄清以下几点?
- 在绝对最大额定值和器件可靠性方面、OUTA 是否可以接受持续约 10ns 的–5V 瞬态?
- 如果不可接受、OUTA–VSSA 允许达到多大的负瞬态电平(幅度和持续时间)?
- 是否建议使用特定的保护元件(例如肖特基二极管钳位)或布局/驱动强度调整来抑制这种负偏移?
测量详细信息:
- 通道:OUTA–VSSA
- 负瞬态:约–5V、持续时间约为 10ns
- 发生在上升沿
- 负载:MOSFET GATE(标准 GATE 环路)
- 如有必要、可调整栅极电阻和布局
非常感谢您提供有关安全操作限制和建议的缓解方法的指导。
此致、
Ryu。