This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521835:PFI 工作电压范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624958/tps6521835-pfi-operating-voltage-range

器件型号: TPS6521835

您好、

我们将 TPS6521835 与 i.MX6 ULL 配合使用。 为了获得 PMIC 正确关断的预警、我们想将 PFI 输入直接连接到受保护的输入电源、该电源“在为 PMIC 供电的降压转换器之前“。 此电源的直流电压绝不会超过 40VDC。 但 PFI 实际上用于检测输入功率何时降至 3.5VDC 以下。

我们遇到的问题是、数据表中实际描述的 PFI 输入并未超过检测阈值、如果正确解读信息、则此输入上的最大电压可能为 7VDC。

如果我们将分压器设计为检测受保护输入电源上的 5.5VDC 阈值(下降)以触发关断 (->PFI ~ 800mV)。 当受保护的输入电源为 40VDC 时、PFI 输入将获得大约 5.8VDC 的电压。 问题是 PFI 输入的“有效工作范围“是多少?
为 PMIC 供电的电源电压为 3.8VDC。

目的是 PMIC 不会在较高的输入电压下断开、同时可以检测正确的较低电压以触发关断。

B.R.
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您联系我们。  

    正确、PFI 引脚的绝对最大电压为 7V。

    建议的典型工作电压范围与电源电压~2.7V 至 5.5V 大致相同  

    5.8V 将低于绝对最大值、因此没有损坏器件的风险。
    请记住、当器件在建议的工作范围之外运行时、可能无法优化器件性能。  

    希望这有助于澄清问题。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    因此在本例中、我们的电源电压低于这个临时“过压“、即器件的电源电压为 3.8V、PFI 引脚为 5.8V。 是否有任何钳位保护二极管会尝试在输入端钳制该电压? 如果是、我们需要考虑的最大注入电流是多少?

    B.R.
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:   

    PFI 引脚上没有尝试限制电压的钳位保护二极管。  

     规格中列出的值只是 建议运行的范围。
    没有严格执行这些限制的内部机械师。   

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的澄清。

    B.R.

    Daniel