Other Parts Discussed in Thread: TPS6521835
器件型号: TPS6521835
您好、
我们将 TPS6521835 与 i.MX6 ULL 配合使用。 为了获得 PMIC 正确关断的预警、我们想将 PFI 输入直接连接到受保护的输入电源、该电源“在为 PMIC 供电的降压转换器之前“。 此电源的直流电压绝不会超过 40VDC。 但 PFI 实际上用于检测输入功率何时降至 3.5VDC 以下。
我们遇到的问题是、数据表中实际描述的 PFI 输入并未超过检测阈值、如果正确解读信息、则此输入上的最大电压可能为 7VDC。
如果我们将分压器设计为检测受保护输入电源上的 5.5VDC 阈值(下降)以触发关断 (->PFI ~ 800mV)。 当受保护的输入电源为 40VDC 时、PFI 输入将获得大约 5.8VDC 的电压。 问题是 PFI 输入的“有效工作范围“是多少?
为 PMIC 供电的电源电压为 3.8VDC。
目的是 PMIC 不会在较高的输入电压下断开、同时可以检测正确的较低电压以触发关断。
B.R.
Daniel