器件型号: UCC5880-Q1
您好 TI、
我们正在尝试验证安全机制 VEE2 BIST (SM #15)。
我们按照以下过程验证 VCC2/VEE2 BIST 特性 BIST
- 要取消为内部 BIST 电路供电(以使 BIST 不成功)、请断开 VCC2 和 VEE、存在 VCC1 5V
- 对电路板进行下电上电、以运行 UCC5880Q1 器件的 BIST。
- 监测 nFLT1
我们没有观察到 nFLT1 置为有效。
如果上述过程未提供 th 器件的预期行为、下面我来看看。
如果需要更多信息、请告诉我。
此致、
Anand M