This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:验证 VCC2/VEE2 BIST 特性

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626203/ucc5880-q1-verifying-the-vcc2-vee2-bist-feature

器件型号: UCC5880-Q1

您好 TI、

我们正在尝试验证安全机制 VEE2 BIST (SM #15)。  

我们按照以下过程验证 VCC2/VEE2 BIST 特性 BIST  

  1. 要取消为内部 BIST 电路供电(以使 BIST 不成功)、请断开 VCC2 和 VEE、存在 VCC1 5V
  2. 对电路板进行下电上电、以运行 UCC5880Q1 器件的 BIST。
  3. 监测 nFLT1

我们没有观察到 nFLT1 置为有效。

如果上述过程未提供 th 器件的预期行为、下面我来看看。

如果需要更多信息、请告诉我。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    该程序不会提供 BIST 故障。 自动 BIST 检查(包括 VCC2/VEE2 BIST)会在复位状态下运行、并等待 VCC2 和高于 UV(欠压)的内部电源轨。 当 VCC2 和内部电源轨准备就绪且高于 UV 时、UV UV 启动 并 运行 带有内部基准电压的 VEE2/VCC2 BIST/OV 比较器 的诊断、以检测 VEE2/OV 比较器的功能。 因此、在定期上电且器件完好无损的情况下、上电后将看不到 BIST_FAULT。

    此致、

    Luwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luwei:

    感谢您的澄清和回答。  

    请问是否有任何方法可以通过 SPI 或修改硬件来测试该功能。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    制造后、非完整器件已经被屏蔽掉。 因此、对于完好无损的器件、我们预计 VCC2/VEE2 会在工作台上产生 BIST_FAULT。 如果您想检查 BIST_FAULT 功能、您可以移除所有栅极电阻器并将 OUTL 和 OUTH 保持悬空。 然后、BIST_FAULT 应报告器件何时上电、因为它检测到通过 OUTL 和 OUTH 引脚连接实现的栅极监视器功能。

    此致、

    Luwei