This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:IAC_ADC 分流电阻值(2m Ω 或 5m Ω)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626928/bq25820-iac_adc-shunt-resistor-value-2mohm-or-5mohm

器件型号: BQ25820

您好:

输入分流电阻器的值应该是多少  

是 2m Ω(数据表)还是 5m Ω(EVM)?

我们的具体情况是系统(包括为电池充电)电流可高达 8Adc

我们的系统是直流的、电流(和电压)ADC 结果(以及 ACUV、ACOV)是 VAC 和 IAC 替代品(如果是,我们需要通过主机 MCU 将其转换为 VDC、IDC)

BR

 

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    [引述 userid=“648139" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626928/bq25820-iac_adc-shunt-resistor-value-2mohm-or-5mohm

    输入分流电阻器的值应该是多少  

    是 2m Ω(数据表)还是 5m Ω(EVM)?

    [/报价]

    输入分流电阻器可以是 5m Ω 或 2m Ω、电池检测电阻是唯一一个有要求的电阻(5m Ω)。

    我们的特定情况是系统(包括为电池充电)电流最高可达 8Adc

    在这种情况下、任一电阻器都可以正常工作。

    此致、\

    基督教。