请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25820
您好:
输入分流电阻器的值应该是多少
是 2m Ω(数据表)还是 5m Ω(EVM)?
我们的具体情况是系统(包括为电池充电)电流可高达 8Adc
我们的系统是直流的、电流(和电压)ADC 结果(以及 ACUV、ACOV)是 VAC 和 IAC 替代品(如果是,我们需要通过主机 MCU 将其转换为 VDC、IDC)
BR
Shachar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ25820
您好:
输入分流电阻器的值应该是多少
是 2m Ω(数据表)还是 5m Ω(EVM)?
我们的具体情况是系统(包括为电池充电)电流可高达 8Adc
我们的系统是直流的、电流(和电压)ADC 结果(以及 ACUV、ACOV)是 VAC 和 IAC 替代品(如果是,我们需要通过主机 MCU 将其转换为 VDC、IDC)
BR
Shachar
您好 Shachar、
[引述 userid=“648139" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626928/bq25820-iac_adc-shunt-resistor-value-2mohm-or-5mohm输入分流电阻器的值应该是多少
是 2m Ω(数据表)还是 5m Ω(EVM)?
[/报价]输入分流电阻器可以是 5m Ω 或 2m Ω、电池检测电阻是唯一一个有要求的电阻(5m Ω)。
我们的特定情况是系统(包括为电池充电)电流最高可达 8Adc
在这种情况下、任一电阻器都可以正常工作。
此致、\
基督教。