This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:并行配置

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622074/tps25983-parallel-configuration

器件型号: TPS25983

您好、
是否可以使用 2-3 个 TPS25983 来增加电流?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    是的、这是可以的、但一旦所有并行电子保险丝 PG GOOD 出现、就应启用下游负载。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bandaru:
    我对它的元件或并联电路还有一个问题。
    根据应用手册、dVdt 和 ILIM 引脚可以/应并联。
    使用时会显示以下内容:
    -阻断 FET 或更好的理想二极管 — 驱动器更换到位? (dVdt/GATE–引脚)
    -ILIM–计算?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    在数据表中、我们并未提及在两个器件并行连接时如何配置外部元件。

     您可以参考以下配置来设计您的原理图、

    以下原理图是不同的产品、仅电流额定值与 TPS25983 不同。

      

    我们建议为这两个器件分别使用单独的元件、以使内部环路正常工作。  

    谢谢、

    Hemanth.