This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:800k 应用的 400k 环路补偿

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626702/bq25730-400k-loop-compensation-for-800k-application

器件型号: BQ25730

尊敬的专家:  

我们的充电输入电压为 24V、电池电压为 21V、充电电流为 2A。

目前、我们选择了 4.7uH 电感器。 根据数据表中的表 8-5、4.7uH 电感器仅对应于 400kHz 的开关频率设置。

但是、我们希望使用 800kHz 开关频率来减小纹波电流。

这是否合理、潜在影响是什么? 如果使用 800kHz、应如何调整环路补偿?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我建议开关到 3.3uH 或 2.2uH 电感器、因为 400kHz 开关频率不建议使用 4.7uH。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    客户是否还需要调整 comp R 和 comp C? 如果这些电芯一直使用 4.7uH、是否有任何副作用? 带宽不稳定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    是的、他们 还需要调整 comp R 和 comp C

    如果他们继续使用 4.7uH、是否有任何副作用? 带宽不稳定?  [/报价]

    不建议在 400kHz 下使用 4.7uH、是的、这可能会导致稳定性问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian。  

    请问两个 800kHz 配置有什么不同? 有两种 800kHz 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    是的、这取决于电感器 的选择。

    如果要使用 3.3uH、则必须如表中所示设置补偿  

    对于 2.2uH 电感器相同:

    此致、

    基督教。