This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:使用 Bigan FET、代替背对背 MOSFET 充电/放电 FET

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619466/bq76942-use-instead-of-back-to-back-mosfet-charge-discharge-fet-a-bigan-fet

器件型号: BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ25756

Hallo TI 团队、

是否可以使用 Bigan(双向氮化镓)FET 代替传统的背对背 MOSFET 与 BQ76942 配合使用?

如果是、驱动器电路会是什么样子的?

编程时需要考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

     由于栅极存在漏电流、电池充电器 BQ25756 在驱动 GaN 时会出现问题。 我尚未在 BQ76942 电池监控器上测试电荷泵。 如果漏电流不会成为问题、我不明白为什么不能使用 Bigan。 但是、我认为电荷泵的设计并未考虑 GaN 的漏电流。 我认为、开始时栅极泄漏超过 20uA、电荷泵可能会出现问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的解释。

    此致

    Klaus