Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758A
器件型号: BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758A、 BQ2576
BQ25756 在空载时输出电压消耗为 42.5V 或更高、VFB 引脚电压消耗高于 1.57V?
1、现象: BQ25756 在空载输出时,缺陷率占 33%以上,负载为 0.01A 时,不会跳转,更换芯片的概率较好,重新焊接也不会;
视频如下:
2、原理图如下:
3.应用场景:输入 25~42V ,输出 41.5V/6A 为另一个电池充电;
4、软件设置:EN TERM=0、EN_CHG_TMR=0、EN_PFM=0、VFB_REG=1536mV;
5、熔炉温度如下:
6、问题:为什么更换芯片能以一定的概率解决问题,解决问题的方法是什么,原理图或其他的问题是什么?