This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:适用于采用 OTG Android 手机的 DRD/DRP 应用的 TPS25751

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TUSB320, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627344/tps25751-tps25751-for-drd-drp-application-with-otg-android-mobile-phone

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TUSB320、TPS26750、

大家好!

我在这里看到了 Katilynn 和其他人的一些深思熟虑的答案、希望我的请求对于这个论坛来说不是太基本。

我的应用通过其 USB-C 连接器将高分辨率外部 GPS 接收器(标准 USB-A UFP 设备)连接至与 Android OTG 兼容的手机、以获取电力和数据。  

手机将是数据主机和电源接收器。  
外部 GPS 接收器将是数据源和电源接收器。

我的接口有一对稳压器、它会为两个设备提供 5V 电源、只需将数据从接收器传输到手机、但它需要协商电源和数据角色
以便手机同时充电并保持 USB-C 数据端口打开。
(此功能类似于 2 端口供电集线器)。

无需协商手机的高功率充电、因为它始终保持插头连接
接触到接口的电流。 5V @ 3A 就足够了、电话也就足够了
即使在 5V @ 1.5A 的电压下、也可能会保持充电和运行状态。 不需要更高电压的 PD。
此应用也不需要电池无电支持和接触液体、因为这会导致此情况发生
在汽车电子环境中运行、从汽车向接口器件的稳压器提供 12V 恒定电源。)

我查看了用于该应用的 TUSB320、但文档中未说明具体情况
足以同时执行 DRP(看起来可以执行该角色)和 DRD。 TPS26750 看起来能满足这一要求、但由于不需要更高的电压、因此可能会出现过大的情况。

接口中已经有一个用于控制外部 GPS 接收器和 IF 的 MCU
25751 无法为此功能进行预编程、MCU 可以支持 25751。 理想情况下、
最好使用这个功能对 25751 进行预编程、以便它能够处理
只要插入手机、电话接口、角色交换等就会自动出现。

问题:
125751 是否足够、是满足此要求的最佳器件?

2. 25751 的内部电源路径是否可以支持 5V @ 3A(最小 5V @ 1.5A)来为充电
电话?

3. 是否有与上述功能类似的参考设计(如供电的 2 端口集线器)
这将是设计的起点?

4、实现这一功能还需要哪些其他支持组件? (EEPROM、  
导通器件等)

5. 如果 TPS25751 不是此应用的最佳选择、我很乐意考虑其他方案
只要它们是主动可用的。

感谢您抽出宝贵的时间来考虑我的要求。

此致、
Marc

>>

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    感谢您 通过 E2E 与我们联系、并对我的回复进行了友好沟通。  

    请允许我到明天的最后答复。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:
    没问题。 感谢您的答复。
    如果有我离开的任何其他细节,请 lmk。
    此致、

    Marc

    >>