Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TUSB320, TPS25751
器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TUSB320、TPS26750、
大家好!
我在这里看到了 Katilynn 和其他人的一些深思熟虑的答案、希望我的请求对于这个论坛来说不是太基本。
我的应用通过其 USB-C 连接器将高分辨率外部 GPS 接收器(标准 USB-A UFP 设备)连接至与 Android OTG 兼容的手机、以获取电力和数据。
手机将是数据主机和电源接收器。
外部 GPS 接收器将是数据源和电源接收器。
我的接口有一对稳压器、它会为两个设备提供 5V 电源、只需将数据从接收器传输到手机、但它需要协商电源和数据角色
以便手机同时充电并保持 USB-C 数据端口打开。
(此功能类似于 2 端口供电集线器)。
无需协商手机的高功率充电、因为它始终保持插头连接
接触到接口的电流。 5V @ 3A 就足够了、电话也就足够了
即使在 5V @ 1.5A 的电压下、也可能会保持充电和运行状态。 不需要更高电压的 PD。
此应用也不需要电池无电支持和接触液体、因为这会导致此情况发生
在汽车电子环境中运行、从汽车向接口器件的稳压器提供 12V 恒定电源。)
我查看了用于该应用的 TUSB320、但文档中未说明具体情况
足以同时执行 DRP(看起来可以执行该角色)和 DRD。 TPS26750 看起来能满足这一要求、但由于不需要更高的电压、因此可能会出现过大的情况。
接口中已经有一个用于控制外部 GPS 接收器和 IF 的 MCU
25751 无法为此功能进行预编程、MCU 可以支持 25751。 理想情况下、
最好使用这个功能对 25751 进行预编程、以便它能够处理
只要插入手机、电话接口、角色交换等就会自动出现。
问题:
125751 是否足够、是满足此要求的最佳器件?
2. 25751 的内部电源路径是否可以支持 5V @ 3A(最小 5V @ 1.5A)来为充电
电话?
3. 是否有与上述功能类似的参考设计(如供电的 2 端口集线器)
这将是设计的起点?
4、实现这一功能还需要哪些其他支持组件? (EEPROM、
导通器件等)
5. 如果 TPS25751 不是此应用的最佳选择、我很乐意考虑其他方案
只要它们是主动可用的。
感谢您抽出宝贵的时间来考虑我的要求。
此致、
Marc
>>