This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:DSG 驱动器无法正常工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626464/bq28z610-dsg-driver-not-working

器件型号: BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的专家

客户侧发现 1 个 BQ28Z610 故障、无法输出、无法放电或充电、无法进行 IIC 通信。

芯片‘s 充电电压为 4.127v、但无法输出放电 MOSFET。

image.pngimage.png

电池电压如下

image.png

下面是 schemetic,你能帮助检查 schmetic?

sch.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    IIC 通信不工作、因此无法提供.log/.gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “没有可用的适配器...“表示 PC 未检测到 EV2400、或有另一个 bqStudio 实例打开来分配 EV2400。 请确保只有一个 bqStudio 打开的实例、并且 PC 检测到 EV2400(拔下并重新插入,然后打开 bqStudio — 它必须自动检测电量计)。

    原理图看起来很好。 如果 DSG FET 关断、那么我们必须读取寄存器(例如 Operation Status A)、并检查电量监测计是否关断了 DSG FET(例如 XDSG = 1)。 如果是、下一步是检查 Safety Status 位(如果触发了任何保护功能)。