This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:充电电流降至非常小的水平

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625137/bq24780s-the-charging-current-drops-to-very-small

器件型号: BQ24780S

尊敬的 TI 工程师:

 

我们使用 BQ24780S 为 3 节电池包充电、完全充电电压为 13.35V。 我们将充电电压设置为 13.328V (REG15=0x3426)、将充电电流设置为 1.664A (REG14=0x0640)。

我们发现、当电池充电至约 13V(显示电池电量约为 90%)时、充电电流将在 1.6A 和 0.1A 之间反复跳跃。  此外、充电电流 0.1A 时持续时间可能超过十分钟、甚至半小时或更长时间、然后恢复到正常充电电流。

我们使用万用表测量了充电检测电阻上的电压、发现该电压也持续跳跃。

其他寄存器配置如下:

REG12=0xE108H

REG3B=0xC210H

REG37=0x0A14h

REG38=0x0384h

您对此问题有什么好建议吗?

 

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    您使用的是 EVM 还是定制电路板?

    您能否提供示波器捕获?

    是否有系统负载?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我们在自己的电路板上对其进行了测试、并且电路设计已应用于我们的多个项目、只有这遇到了该问题。

    您使用的是 EVM 还是定制电路板?

    您是指充电电流和电压波形吗?

    您能否提供范围捕获?

    我们 在不同的状态(例如仅引导和关闭)下测试了系统、这两种情况下都存在此问题。

    您有系统负载吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    您是指充电电流和电压波形吗?

    是、发生此行为时、请提供充电电压和电流的示波器捕获。

    您是否尝试过更换 IC、看看问题是出在 IC 还是出在主板上?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我们测试三个板,他们有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CellVoltage20260119.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shaohau、

    您能提供原理图吗?

    输入电压是多少? 发生这种情况时、您是否看到输入出现任何压降?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    输入电压为 20V、充电电压始终设置为 13.344v、充电电流始终由 EC 设置为 1.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    以下是充电电流和充电电压在 1.5A 和 0.16A 之间变化的波形。

    以下是充电电流稳定在 0.16A 时的充电电流和电压波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    您能提供原理图吗?

    输入电压是多少? 发生这种情况时、您是否看到输入出现任何压降?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../24780S.pdf

    输入电压 为 20V、充电电压始终设置为 13.344v、充电电流始终由 EC 设置为 1.6A。  

    当充电电流 跳跃时、我们没有看到任何压降。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    我将跟进电子邮件链。

    此致、

    基督教。