Other Parts Discussed in Thread: UCC2946, TPS35, TPS3435
部件号: UCC2946
主题中讨论的其他器件: TPS35、 TPS3435
您好、
我在 UCC2946 的数据表中找不到复位行为说明。
我的问题:在 WDI 失实的情况下、重置行为如何?
如果发生故障、不会触发 WDI、并在一段时间后使 WDO 和 RESET 置位。
复位是一直保持(锁存)、还是 在复位周期后释放复位?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jesse:
感谢您的答复!
我已经看到了图 4。
这是否意味着 RESET 有效在 TRP 结束后自动结束?
另一个问题:如果我使用 WDO 而不是将微处理器置于复位状态,它是否会锁定该微处理器重置?
在 T5 时、TWP 到期、WDO 置为低电平。
如果 WDO 连接到处理器复位、处理器将处于复位状态、并且无法再次切换 WDI。
在这种情况下、WDO 会保持低电平吗?
谢谢!
您好 Jörn、
RESET 是电压监测器 RTH 的输出、因此当 RTH 上的电压高于 1.235V 时、RESET 在 TRP 之后失效。
另一个问题:如果我使用 WDO 来将微处理器置于重置状态、它是否会锁定该微处理器重置?
WDO 是一个锁存输出、需要一个下降沿或上升沿取消置位。 在您的情况下、是的、WDO 将保持低电平。
如果需要电压监控器+看门狗、我建议切换到 TPS35;如果只需要看门狗、则建议切换到 TPS3435。
https://www.ti.com/product/TPS35
https://www.ti.com/product/TPS3435
Jesse