This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:UCC2649 复位行为

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2946, TPS35, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626573/ucc2946-ucc2649-reset-behaviour

部件号: UCC2946
主题中讨论的其他器件: TPS35TPS3435

您好、

 

我在 UCC2946 的数据表中找不到复位行为说明。

 

我的问题:在 WDI 失实的情况下、重置行为如何?

如果发生故障、不会触发 WDI、并在一段时间后使 WDO 和 RESET 置位。

复位是一直保持(锁存)、还是 在复位周期后释放复位?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jörn、

    数据表的图 4 如所示。 在 RESET 置为有效期间、看门狗功能被禁用、WDO 将变为高阻抗。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的答复!

    我已经看到了图 4。

    这是否意味着 RESET 有效在 TRP 结束后自动结束?

    另一个问题:如果我使用 WDO 而不是将微处理器置于复位状态,它是否会锁定该微处理器重置?

    在 T5 时、TWP 到期、WDO 置为低电平。

    如果 WDO 连接到处理器复位、处理器将处于复位状态、并且无法再次切换 WDI。

    在这种情况下、WDO 会保持低电平吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jörn、

    RESET 是电压监测器 RTH 的输出、因此当 RTH 上的电压高于 1.235V 时、RESET 在 TRP 之后失效。

    另一个问题:如果我使用 WDO 来将微处理器置于重置状态、它是否会锁定该微处理器重置?

    WDO 是一个锁存输出、需要一个下降沿或上升沿取消置位。 在您的情况下、是的、WDO 将保持低电平。

    如果需要电压监控器+看门狗、我建议切换到 TPS35;如果只需要看门狗、则建议切换到 TPS3435。

    https://www.ti.com/product/TPS35

    https://www.ti.com/product/TPS3435

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    这就解决了我的问题。