This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 反激式启动问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615493/ucc28740-ucc28740-flyback-startup-issues

部件号: UCC28740
主题: PMP10936 中讨论的其他器件

按照 “TI - PMP10936“参考设计和“sluc487b"电子“电子表格、我们正在采用 TI 的 UCC28740DR PWM 控制器进行 PSU 设计。

目前我们面临着一些关于启动输入电压(过高)的问题、但功率级似乎正常工作。

 

您可以在其中找到电源原理图、以及包含实际值的“sluc487b"电子“电子表格。

禁用同步整流器块(Q4 MOSFET 短接)、并改用 D5 (MBR20200)。

 

转换器应该在 55V 直流电左右启动、但实际上它只在 210V 直流电压下启动、然后似乎可以正常工作。 12V 输出稳定、可在不同负载下正常工作。

降低输入电压、它就会一直工作、直到我们达到预期值。 55V、直到它停止、这是预期的行为。 然而、当输入电压升高时、 只会在 210V 左右再次启动。

 

请注意、NP:NS 匝数比为 4:1、并且 NP:NAUX = 4:1。 您还可以找到变压器的数据表。 初级绕组串联接线。

如果可能、我们可能会安排一个快速团队会议20260205_154528-1.jpg20260205_153236-1.jpg、以便我可以向您解释更多详细信息。

 

附件中显示了两个示波器屏幕截图、一个用于 110V d.c.的输入电压、其中转换器不会启动、另一个用于 210V d.c.的输入电压、其中转换器启动并且似乎正常工作。

 

Vin 为 110V d.c.时、在启动操作期间、以及在 VVDD 达到 21V UVLO 导通阈值((VDD 引脚)后、控制器被启用、转换器开始开关、如观察 VS 引脚电压(黄色迹线)所示、转换器 Vout 开始上升(粉色迹线)。 然而、在转换器达到稳压值之前、控制器会停止开关、并再次启动启动序列。 蓝色迹线表示 VVD 电压。

 

如果我们将输入电压提高到 210V 直流、在初始启动序列之后并且输出转换器达到稳压电压 (~12.5V)、它将继续正常工作。 附件中还有一个屏幕截图显示了这种正常行为。 之后、如果我们降低输入电压、转换器将继续工作、直到 Vin 电压达到预期值。 55V 直流电、其中转换器会按预期停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sluc487b_5F00_55_5F00_300.xlsxe2e.ti.com/.../MAP8510_5F00_UCC28740_5F00_PSU.pdf

    以下是电源的原理图、以及包含使用的实际值的“sluc487b"电子“电子表格。

    禁用同步整流器块(Q4 MOSFET 短接)、并改用 D5 (MBR20200)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,  

    能否将 R17 = 46.4k Ω 且 R25 = 23.7k Ω 从 93.1k 和 24.9K Ω 更改为?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    感谢您的答复。

    如上所述、使用的实际值基于电子表格、而不是原理图。 此处为:

    因此 R17 = 47K Ω、R25 = 22k Ω。

    此致、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    感谢您的确认、您能否在仅覆盖 2-3 个周期的单个显示器中以 210VDC 提供 Q2、Q5 和变压器初级绕组的电压波形?

    谢谢

    此致

    Anita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,  

    对不起,我的坏,我错前混淆了两个答案,删除了它。

    请在有空时提供波形。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    以下是 Vin=210Vdc、Vo=12Vdc、Io=1A 时的波形。

    黄色是 Q2 源极、蓝色是 Q5 漏极、红色是变压器初级 (V1 - V2)。

    谢谢!

    此致、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,  

    感谢提供波形、在 210V 时、它看起来很好。

    您能否使用实际值更新原理图、因为我需要始终在 Excel 和原理图之间切换、所以很难查看原理图来找出问题出在哪里。 它造成了混淆。 请帮助提供具有实际值的更新原理图以及变压器详细信息。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    当然、这里是更新后的原理图! 变压器的两个初级绕组串联、因此初级总电感为 34uH、Np:Ns:NAUX = 4:1:1。

    我还随附了变压器数据表

    .e2e.ti.com/.../Power-Supply_5F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../TSD_2D00_5136-_2D00_–04_5F00_29_5F00_24-_2D00_-datasheet.pdf

    谢谢!

    此致、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,  

    很抱歉耽误你的时间。  您能否提供辅助绕组 Vdd、C8 (+VI) 和两个初级侧 FET 在 55VDC 下的电压波形? 并在开通过程中测量辅助绕组两端的电压(下面屏幕截图中的标记点)?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Anita ,我无法添加图片,我总是得到一个“未知的错误“,无论我如何尝试或使用什么浏览器。 是否有其他方式附加波形图片?

    谢谢、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,  

    很抱歉、除了插入选项之外、我找不到附加图片的替代选项。

    您可以通过各自的 FAE 共享测试数据吗、我们能否继续离线讨论以关闭这个问题?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    谢谢、上周与 Martin Harmia 分享了测试数据、他已经与您分享了这些数据。

    我们可以在线继续讨论吗?

    谢谢。

    此致、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,  

    感谢您根据您对 Vdd 电压的评论分享数据看起来像启动问题、原因是在启动期间 Vdd 引脚上的电压较低 (20V)。 其电压需要为 21V、这表明 Vdd 引脚上的负载较高。 您能否将 Vdd 电容器增加到 22uF 并再次进行检查?

    我已要求 Martin 安排通话;我们可以根据您的合适时间安排通话。 我们可以关闭该主题并离线继续讨论。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    谢谢、我将增大 Vdd 帽、然后让您知道结果。

    我们可以离线继续讨论。

    谢谢。

    此致、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Filipe,关闭这个主题!

    此致

    Anita