This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:您能看一下 LMR16030 设计图吗?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625334/lmr16030-can-you-please-take-a-look-at-the-lmr16030-design-drawing

器件型号: LMR16030

充电转换电路使用 TI 的 LMR16030。 设计图如下。 如果有任何问题、您可以帮助检查一下吗?Thks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

    设计似乎无法使用您的查询上传。 您能否再次重试?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

    将检查原理图、并在明天下午 IST 之前返回给您进行回顾。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

    您还能说明器件的 Vin 范围和负载吗?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

    是否有任何 Vin 和负载更新?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 24V、负载电流需要 2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

    感谢您的澄清!

    明天 EOD IST 之前就会回复您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

    以下是您提供的原理图的一些注释:

    1) 您的输入电容器级看起来不错、并且已根据数据表建议进行选择。

    2) 选择 BOOT 电容器至少为 16V 的额定电压。

    3) 当您在 SS/PGOOD 引脚上使用电容器时、假设使用的是 LMR16030S(软启动)版本。 15nF 时、软启动时间将为~3.75ms。 使用额定电压合适的电容器。 (V 额定值> 2*(SS 引脚绝对最大额定值))

    4) 可以选择肖特基二极管、V(反向电压额定值)= 200V、10A 正向电流额定值。

    5) 您的电感器的饱和电流额定值太低,仅 1.8A 而您的负载是 2A 如您所说。 按照数据表中的建议、使用饱和电流至少为 6A 且 RMS 电流至少为 3A 的电感器。

    6) 建议将 C21 (Cff) 电容器从 390pF 降低到 22pF。 它基于从原理图仿真中获得的稳定性图。 结果如下:(假设使用 XR7 输出电容器、因此假设降额~42%)

    使用 390pF Cff 时:

    PM = 25 度(稳定性要求< 45 度。)

    使用 22pF Cff 时:

    PM = 68 度(大于 45 度,余量正常)

    即使交叉频率因 L 和 Cout 值的微小变化而发生偏移、PM 也不会降至 60 度以下。

    其余的原理图看起来没问题。

    谢谢。此致、

    南迪。