Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552872
器件型号: TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872、TPS552892
您好:
我最近更改了原理图以供使用 TPS552892QWRYQRQ1 而不是 TPS552872QWRYQRQ1 。 主要是为了使电路板适应未来需求、以防我正在构建的该电路板具有更高电流版本。
您能否快速查看原理图并提供任何注释?

特别是、这里有一些问题。
- COMP 电路是如何确定的?
- 我使用了 Webench 工具、这是我更改 FSW = 2.1MHz 时获得的电路。 我不确定是如何确定的、因此想确保它是正确的。
当前应用将为 4 个 PoC 网络供电、每个网络最多可以消耗 300mA、因此该 IC 的总电流为 1.2A。 但是、可能只连接一个摄像头模块并消耗的电流 300mA。 根据我对该器件的理解、在升压模式下、电感器电流就是输入电流。 在降压模式下、电感器电流是输出电流。 对于我的应用来说、最坏的情况是升压模式下 Vin=9V、Vout=12V。 IIN 是数据表中电感器电流限制的最小值、为 7A。
Iout(最大值)= Vin x Iin x 效率/ Vout = 9V x 7A x 90%/12V = 4.725A
基于我的理解、无论连接了 1 个摄像头还是 4 个摄像头、此降压/升压转换器都足以满足我的所有 PoC 需求。 但是、如果还有其他问题我遗漏或未能考虑、请告诉我。
此致、
Justin Phan