This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:双有源电桥代码问题

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623308/tmdscncd280039c-dual-active-bridge-code-issue

零件号: TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件: TIDA-010054powerSUITEC2000WARE

大家好、我正在尝试运行双有源电桥设计 TIDA-010054 的代码。 但是、在尝试调试时、我经常看到这种情况。 几周前、代码运行正常、然后我升级到 SDK 5.06、一切都崩溃了。 甚至降级到 5.04 也没有帮助。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在我的系统上进行了尝试、没有发现任何问题。 请转到您的 CCS 工作区、删除工程并从 SDK 重新导入。 您还可以在 CCS 工作区中删除工程内的发布文件夹并重新编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过你提到的。 我甚至重新安装了整个 CCS、使用了最新版本 20.5、但仍然看到该问题。 即使 TI SDK 的原始代码也无法正常工作。 我附上了消息的屏幕截图。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saha、请检查 kit.json 在以下位置是否可用- Ware_Digital power_sdk_5_06_00_00\powerSUITE\source\devkits\.meta\TIDA_010054\DAB_F28003x

    调试窗口显示此文件不可用。 我想您可能已经删除了一些文件。 我能够打开工程并进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这个目录中有 Kit.json。 发生了一个有趣的事情、我将 CCS 降级至 20.0.2、现在可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 让我在最新的 CCS 20.5 上尝试一下、然后返回。