Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS61289, TPS55289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61289
主题中讨论的其他器件: TPS55289、TPS55288
您好、
如果我使用 TPS61289、则 Vin =(1) 0.9~1V (2) 10V、设置 Vout = 5V。
如果 (2) Vin = 10V、输出将变为旁路模式 10V?
还是可能导致 IC 异常?
谢谢!
Jeff