This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:升压应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS61289, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627170/tps61289-boost-application

器件型号: TPS61289
主题中讨论的其他器件: TPS55289、TPS55288

您好、

如果我使用 TPS61289、则 Vin =(1) 0.9~1V (2) 10V、设置 Vout = 5V。

如果 (2) Vin = 10V、输出将变为旁路模式 10V?

还是可能导致 IC 异常?

谢谢!

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS61289 不支持旁路操作。 请选择降压/升压转换器、如 TPS55288 或 TPS55289。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    由于 TI  降压/升压转换器不支持~ 0.9~1V 的极低电压。

    因此、我们需要检查   当 Vin = 10V 时、TPS61289 是否可以支持 Vout = 5V、无法将输出固定为 5V、这很正常、

    下一级有 12V 输入线性充电器、可支持 10V 输入电压。 因此、可以将升压转换器设置为类似的旁路模式。

    我只想检查 TPS61289 在 Vin>Vout 条件下如何工作。

    谢谢!

    Jeff