This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:无法产生负电压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627145/lt1054-not-able-to-generate-negative-voltage

部件号: LT1054
主题中讨论的其他器件: LM2662

您好、我们正在尝试生成大约–1.5V 的负电压。 在 ltSPICE 仿真中、我们能够产生电压、但当我们实施相同的电路时、它会产生正电压、有时根本没有电压、但没有负电压。
我已经分享了电路图和图表。

请你在这方面给予支持。 image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    该器件的基准电压为 2.5V、建议 Vout 处于表中所示的范围内。 对于您的应用、请使用 LM2662。