Other Parts Discussed in Thread: TLV61290, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLV61290
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我们正在尝试通过 SMT8 配置 i2c 引脚、但我们无法获得任何响应。
TLV61290 上的 i2c 引脚在 3.3V 电压下工作吗?
我们是否需要提供 3.3V 的上拉电阻?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.