This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61290:TLV61290:I2C 引脚问题

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61290, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627181/tlv61290-tlv61290-i2c-pins-issue

器件型号: TLV61290
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我们正在尝试通过 SMT8 配置 i2c 引脚、但我们无法获得任何响应。

TLV61290 上的 i2c 引脚在 3.3V 电压下工作吗?

我们是否需要提供 3.3V 的上拉电阻?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您是如何进行此测试的? 我们的 EVM 或您自己的板上? 如果您使用我们的 EVM、则可以使用 USB2ANY 配置 I2C 寄存器。 添加 USB2ANY 时、SCL 和 SDA 引脚将由 USB2ANY 供电。

    谢谢。

    Aurora