This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:迟滞

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623723/tps922053-hysteresis

器件型号: TPS922053

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。

当器件接受小于最小占空比后、元件 TPS922053 具有上电迟滞、引脚 EN 上的 PWM 以最小占空比为器件上电。

此迟滞对其是否正确?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danillo:

    请允许我检查一下、然后返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您联系我们!  

    当器件接受小于最小占空比的占空比后、引脚 EN 上的 PWM 以最小占空比为器件上电时、元件 TPS922053 具有上电迟滞。

    TPS922053 具有启动序列要求: 一旦 VIN 上升到 VVIN_MIN 以上、内部 LDO 开始为 VCC 电容器充电。 如果 1-μF 电容器连接到 VCC 引脚、则大约需要 800 μs、VCC 才能上升到 VVIN_UVLO 以上。 如果 EN/PWM 引脚在 VCC 上升到 VVIN_UVLO 以上之前被拉高、POR 会在 VCC 高于 VVIN_UVLO 之后立即启用、并等待 100 μs 启动调光模式。 在 VCC 上升到 VVIN_UVLO 以上后、EN/PWM 引脚必须保持高电平超过 5 μs。 在这种情况下、如果使用 1-μF 的 VCC 电容器、建议在 VIN 升至高于 VVIN_MIN 后等待 1ms、以启动调光模式。

    如果在 VCC 上升到高于 VVIN_UVLO 后、EN/PWM 引脚上出现第一个 PWM 脉冲、器件会等待 200 μs 启用 POR 并等待另一个 100 μs 启动调光模式。 因此、无需触发 VIN UVLO、即可在禁用后重新启用器件、并等待 300 μs 启动调光模式。 请注意、EN/PWM 输入引脚上的初始使能 PWM 脉冲需要持续超过 5 μs、才能启用器件。 调光模式启动后、器件会根据 ADIM/HD 引脚和 EN/PWM 引脚的配置、进入四种不同的调光模式。

    因此、必须为 EN/PWM 引脚配置大于 5us 的脉冲、以便它可以执行启动序列和调光模式启动。 之后、EN/PWM 需要>150ns(典型值)的脉冲宽度。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定、启动时。 启用并使用器件后、关闭 LED (EN 0 占空比上的 PWM) 时、是否回到启动序列进行启用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    这取决于 EN/PWM 关断时间。 如果关断时间长于“PWM 输入禁用器件的最短关断时间“、则需要重新进入启动序列。

    BRS

    卢西亚