Other Parts Discussed in Thread: TPS922053
器件型号: TPS922053
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。
当器件接受小于最小占空比后、元件 TPS922053 具有上电迟滞、引脚 EN 上的 PWM 以最小占空比为器件上电。
此迟滞对其是否正确?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Danilo:
感谢您联系我们!
当器件接受小于最小占空比的占空比后、引脚 EN 上的 PWM 以最小占空比为器件上电时、元件 TPS922053 具有上电迟滞。
TPS922053 具有启动序列要求: 一旦 VIN 上升到 VVIN_MIN 以上、内部 LDO 开始为 VCC 电容器充电。 如果 1-μF 电容器连接到 VCC 引脚、则大约需要 800 μs、VCC 才能上升到 VVIN_UVLO 以上。 如果 EN/PWM 引脚在 VCC 上升到 VVIN_UVLO 以上之前被拉高、POR 会在 VCC 高于 VVIN_UVLO 之后立即启用、并等待 100 μs 启动调光模式。 在 VCC 上升到 VVIN_UVLO 以上后、EN/PWM 引脚必须保持高电平超过 5 μs。 在这种情况下、如果使用 1-μF 的 VCC 电容器、建议在 VIN 升至高于 VVIN_MIN 后等待 1ms、以启动调光模式。
如果在 VCC 上升到高于 VVIN_UVLO 后、EN/PWM 引脚上出现第一个 PWM 脉冲、器件会等待 200 μs 启用 POR 并等待另一个 100 μs 启动调光模式。 因此、无需触发 VIN UVLO、即可在禁用后重新启用器件、并等待 300 μs 启动调光模式。 请注意、EN/PWM 输入引脚上的初始使能 PWM 脉冲需要持续超过 5 μs、才能启用器件。 调光模式启动后、器件会根据 ADIM/HD 引脚和 EN/PWM 引脚的配置、进入四种不同的调光模式。
因此、必须为 EN/PWM 引脚配置大于 5us 的脉冲、以便它可以执行启动序列和调光模式启动。 之后、EN/PWM 需要>150ns(典型值)的脉冲宽度。
谢谢!