This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:UCC27611 在‑3m Ω 相位 GaN 逆变器中驱动 EPC2033–FET 电弧和灾难性故障

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626542/ucc27611-ucc27611-driving-epc2033-in-3-phase-gan-inverter-fet-arcing-and-catastrophic-failures

器件型号: UCC27611

 Im 使用 EPC2033 GaN FET(由 TI 的 UCC27611 栅极驱动器驱动)在电机控制器上工作、该栅极驱动器采用隔离式高‑Ω 侧/低‑Ω 侧配置、适用于 3‑相 PMSM 逆变器的每个相位。 控制正常工作、但在负载条件下、尽管栅极‑Ω 至‑Ω 的源极钳位、隔离电源和每个开关具有双 UCC27611 驱动器、GaN 器件仍会经历严重的电压过冲、从而导致出现明显的电弧和灾难性的器件故障。 我们需要 TI 提供支持、以检查我们的栅极‑驱动方法、驱动器适用性、推荐的保护网络以及确保可靠运行所需的任何布局或配置更改。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arif、

    感谢您联系我们!

    您是否能够提供以下内容

    • 原理图
    • 规划  
    • 相关波形 — 输入,输出,电源,开关节点

    这将有助于我们调查您的问题。 如果您不愿意在这里分享、请将我添加为朋友并发送直接消息。

    谢谢!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送朋友请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    我没有收到请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     看一下所附的片段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将我的电子邮件地址发送到您的链接位置。 我们可以连接 MS 团队。 请看看我的 LinkedIn 请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adeel:

    电子邮件已发送。