Other Parts Discussed in Thread: UCC27611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC27611
Im 使用 EPC2033 GaN FET(由 TI 的 UCC27611 栅极驱动器驱动)在电机控制器上工作、该栅极驱动器采用隔离式高‑Ω 侧/低‑Ω 侧配置、适用于 3‑相 PMSM 逆变器的每个相位。 控制正常工作、但在负载条件下、尽管栅极‑Ω 至‑Ω 的源极钳位、隔离电源和每个开关具有双 UCC27611 驱动器、GaN 器件仍会经历严重的电压过冲、从而导致出现明显的电弧和灾难性的器件故障。 我们需要 TI 提供支持、以检查我们的栅极‑驱动方法、驱动器适用性、推荐的保护网络以及确保可靠运行所需的任何布局或配置更改。
看一下所附的片段。