Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ76952
我每 2 秒通过 I2C 从 BQ76952 IC 读取一次电压、但每个读数都会波动、如下所示:
示例:读取连接到 BMS 的 6S 电池的电池组电压
读数 1:24.91 V
读数 2:24.51 V
读数 3:24.98 V
问题可能是什么? 是否需要配置任何寄存器?