This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电压读数波动

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619870/bq76952-voltage-reading-fluctuation

器件型号: BQ76952

我每 2 秒通过 I2C 从 BQ76952 IC 读取一次电压、但每个读数都会波动、如下所示:

示例:读取连接到 BMS 的 6S 电池的电池组电压

读数 1:24.91 V
读数 2:24.51 V
读数 3:24.98 V

问题可能是什么? 是否需要配置任何寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有人可以帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijil、

    很抱歉耽误你的时间。 对电池监测器的支持人员不足了一段时间。 发生波动时器件是否需要均衡?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijil:

    我认为您注意到的波动是预期行为。 我假设您的原理图与 EVM 类似? 当该器件进行平衡时、电流会通过 VC16 引脚拉取、并且该电池与该引脚之间的串联电阻器上会出现轻微压降。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信波动

    有没有办法解决这个问题?

    我假设您的原理图与 EVM 类似?

    是的

    在实现均衡时、电流会流过 VC16 引脚、电芯与引脚之间的串联电阻上会出现轻微的压降。

    如果它不处于平衡状态、它不会挥发吗?

    谢谢。此致

    Vijil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果它不处于平衡状态、它是否会产生 flutcuate?

    不是我所知道的。

    此致、
    Michael