This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121 模式开关问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627817/tps2121-tps2121-mode-switching-questions

零件号: TPS2121

您好、

原理图设计如下:

image.png

测试步骤如下:

  1. 双电源输入、工作模式为 XCOMP/XREF。 image.png
  2. 移除 IN1 电源并将模式切换至 VREF。
    image.png

使用上述方法时、TPS2121 的重启时间约为 20ms。

TPS2121 在切换模式时是否自动重启?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它不会重新启动、假设首先 VIN1、VIN2 存在 PR1>CP2、突然移除 VIN1、然后器件将无缝切换到 VIN2、它将处于 VREF 模式、现在 VIN1 将进入、再次无缝切换到 VIN1 进入 XCOMP 模式。

    谢谢、

    Hemanth