Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, PMP41115, TPS26750EVM, LM74502H
器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: PMP41115、 LM74502H
尊敬的团队:
请查找 TPS26750 适用于仅 240W 受电方应用(电池无电)的所连接电路设计、因为我将使用 USB PD 的 48V 电压为系统供电。 请求您查看电路、请指出我是否遗漏了一些内容。
此致、
Abhijith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chris、
感谢您的答复和反馈。
请查找更新后的原理图和更新后的原理图检查清单。
我是否需要将 LTC7004 更改为 LM74502HDDF? 我将 TPS26750EVM 用作 PD 设计的参考。
此外、我们还计划购买 EVM、因为您提到 TPS26750EVM 设计中存在错误、我们是否应该继续订购 PMP41115?
期待您的答复。
此致、
Abhijithe2e.ti.com/.../0564.USB_2D00_PD.pdfe2e.ti.com/.../6740.Schematic-Checklist-Rev-2p2a.xlsx
您好:
我是否需要将 LTC7004 更改为 LM74502HDDF? 我将 TPS26750EVM 用作 PD 设计的参考。[/报价]否、如果您更正了 LTC 设计的错误、我认为没有必要切换到 LM74502H。
此外、我们还计划购买 EVM、因为您提到 TPS26750EVM 的设计存在错误、我们是否应该继续订购 PMP41115?我不确定您是否可以订购 PMP41115。 您仍然可以订购用于功能评估的 TPS26750EVM。 我们计划在下个月进行更新。 我可以在该主题可用时更新它。
此致、
[/quote]
Chris
您好:
请确保 LTC7004 INP 处的电压足够。 在 EVM 中、未组装 10K 下拉电阻器。


PD_VBIAS 和 C50 上的去耦电容器的额定电压需要为 VBUS 的 2 倍。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4s480.pdf#page=17

此致、
Chris