Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、
尊敬的
BQ34Z100PWR 模型在使用最新的上部计算机时无法通过 IIC 读取寄存器信息。 因此、需要有关使用 BQstudio 的用户手册。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有关 bqStudio 和 bq34z100 的用户指南、请参阅 www.ti.com/.../sluu904b.pdf 中的第 7 章。
请发布使用 bqStudio 时收到的错误消息的屏幕截图(错误消息可以在状态栏中,即主窗口的底部)。
bqStudio 是否会自动检测电量计、或者您是否必须在启动过程中从电量计列表中手动选择电量计?